This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E1B06:TPD2E1B06的 CL2值范围…

Guru**** 2845420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836036/tpd2e1b06-cl2-value-range-for-tpd2e1b06

器件型号:TPD2E1B06

尊敬的先生:

我的客户抱怨 CL2值会导致其系统功能失败!

在数据表中、典型值 CL2的值为1.05pF、但它不是固定值、并且未提供最小值和最大值 范围!

我的客户发现带有 DUH 标记代码的 IC 将失败、但 DUL 标记代码 IC 正常。

他们认为标识为 DUH 的代码 IC 超出规格。

请帮助提供信息。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得更低的电容规格、他们应该使用配置 CL1、即引脚2-4和引脚5至1。

    规格不应与器件标识有所不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我有点困惑!!

    如数据表中所示、CL1和 CL2是 PIN2至引脚5、引脚1至引脚4! 这与您所说的不同!

    您能帮您检查一下吗?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CL1是指使用引脚2和5作为信号线路、使用引脚1和4作为 ESD 二极管的 GND。 在该配置中、电容将低于使用引脚1和4作为信号线路、使用引脚2和5作为接地线路。