This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:SN65HVD256在售后发现商用空调 PCBA 中存在极高的故障。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256, TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836396/sn65hvd256-sn65hvd256-was-found-very-high-failure-in-commercial-air-conditioner-pcba-from-after-sale

器件型号:SN65HVD256
主题中讨论的其他器件: TCAN1051HV

在售后市场中、SN65HVD256在商用空调 PCBA 中发现非常高的故障。 造成这种情况的主要原因是什么、在实验中很难重复出现这种故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于 CANH/CANL 引脚通常会路由到连接器、因此现场故障的最常见原因往往是这些线路上产生过载。  这可能是直流过载(如电源轨意外短路)或本质上的瞬态(如静电放电)。  TVS 二极管等保护组件可用于帮助钳制瞬态过压。  不过、在这种情况下、您应该根据收发器的规格确保 TVS 合适。  您可以在本博客中阅读有关该内容的更多信息:

    对于长期/直流应力、最佳解决方案通常是选择能够承受高电压的收发器。  例如、TCAN1051HV 与 SN65HVD256引脚对引脚兼容、但 CANH/CANL 信号引脚上的额定电压支持+/- 70V。

    此致、
    最大