This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:无法发送消息

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835777/dp83tc811evm-can-not-sent-out-messages

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 DP83TC811

尊敬的专家:

我们的客户正在评估 DP83TC811EVM、 他们现在遇到了问题。 他们的设备 无法 发送 消息。


以太网检测链路正常、 其器件使用 RGMII 接口、未配置 PHY。 他们想知道 我们的芯片是否需要特殊配置、或者是否有任何配置建议可与他们分享?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    EVM 支持使用 DP83TC811的100Base-T1和使用 DP83822的100Base-TX。 EVM 上的两个链接都打开了吗? 使用 USB-2-MDIO 软件、您能否连接两个 PHY? 用于生成以太网消息的器件是什么?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    EVM 上的链路均已打开、 且其当前解决方案为 MCU-PHY-EVM-PC、以太网消息由 MCU 生成 、但 PC 未捕获消息。

    他们想知道应该使用 USB-2-MDIO 软件检查什么类型的信息来确定问题吗? 您可以分享一些建议吗? 谢谢!