This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:未知 FPD-Link3

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835380/ds90ub954-q1evm-unknown-fpd-link3

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

我们希望通过将我们创建的电路板上的954而不是 EVM 与 PC 相连来运行 ALP。

我们尝试了它、但它不起作用。

ALP 的信息选项卡上显示未知的 FPD-Link3。

I2C 地址显示为已配置、但 REFCLK 频率保持为否

在什么情况下会显示未知的 FPD-Link3解串器?

版本显示为1、但在当前数据表中、版本看起来像2。

这是问题的原因吗?

如有必要,我会详细解释,请直接给我发电子邮件。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida、

    要将客户工具中的 ub954链接到 ALP 工具、您需要:

    1.准备一个 USB 转 I2C 板、其中包含 TI 的 MSP5529及其 USB2any 固件。 您可以使用我们具有 USB2I2C 模块电路的 EVM 板。

    2.请确保 EVM 板的 I2C 总线和客户板中 UB9Q1的 I2C 总线之间的 I2C 电压兼容、SCL、SDA 和 GND 分别连接

    3.请关闭 EVM 板的 FPD-Link 器件(您可以使用任何 FPD-Link 器件)

    4.运行 ALP 工具、然后选择 UB954器件。

    请在 您的客户系统中根据以上内容进行检查。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    感谢您的支持。

    我也会尝试检查这种方法。

    我们使用 Aadvark 进行 USBtoI2C 转换。

    如果我使用它、是否需要在 ALP 中设置它?

    我们希望能够使用 USBtoI2C 转换工具、而不是与 EVM 桥接。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida、

    对于任何 USB2IC 桥、请检查 UB954的 I2C 地址。 正确(可以是7位或8位)。 然后您可以访问 UB997的 reg。 地址 用于读写。 对于非 MCP5529的 USB2I2C 转换、ALP 无法工作。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    感谢您的支持。

    什么是 MCP5529?

    我在网上搜索、但没有找到。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida、

    抱歉、器件型号是 :MSP430F5529

    在 TI 的 USB2any 中、内部 MCU 是 MSP430F5529、 其固件由我们的 FPD-Link 的 ALP 工具所知。

    (http://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=USB2ANY&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number)

    此致、

    Steven