This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:DS90UB949A 和 DS90UB949非 A 有何区别?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836399/ds90ub949a-q1-what-is-the-difference-between-ds90ub949a-and-ds90ub949-non-a

器件型号:DS90UB949A-Q1

你(们)好  

DS90UB949A 和 DS90UB949非 A 有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    949支持最大170MHz PCLK、而949A 支持最大210MHz PCLK。  

    此致、

    Casey