This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:交替模式配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB320, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835931/tusb320-alternate-mode-configuration

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TUSB422TPS65987D

您好!

我正在使用一个上行端口、该端口将通过交替模式灌入5V @ 3A、USB 2.0和 DisplayPort。

TUSB320能否为此进行适当的替代模式协商? 或者我是否需要 TUSB422?

为此、我是否应该考虑其他任何器件?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实施 USB-C 交替模式时、必须始终使用 PD 控制器。 您确实需要 TUSB422、但该器件需要外部 MCU。 您也可以考虑将 TPS65987D 用于您的应用。 TUSB320不支持 USB-C 交替模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的确认。 我确实考虑了一些集成度更高的 PD 控制器、如 TPS65987D、但小尺寸对于该项目至关重要。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已了解、TI.com 上提供了 TUSB422的软件栈。