This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:能否使用 dp83869替换 dp83640?

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836037/dp83869hm-can-i-replace-dp83640-use-dp83869

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83640

您好!  


现在、我想选择 dp83640的替代产品、以满足以下需求:

1、支持1000M 光纤模式(DP83640支持100M 光纤)、因为我想提高速度。
2、支持 IEEE1588V2和同步以太网。
用于触发或采集的3、IEEE 1588 GPIO。

我看到 DP83869HM 支持1000M 光纤模式、但仅支持 SFD (起始帧定界符)的 IEEE1588。
我可以在发送或接收 IEEE1588帧或捕获 GPIO 边沿时读取时间戳吗?

此致、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DP83869HM 不支持 PHY 上的硬件时间戳。 它支持 GPIO 引脚上的 SFD 指示器、以便在 MAC 中实现时间戳。 您可以使用 GPIO 在 TX 和 RX SFD 上触发。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

       感谢你的答复。

        我们是否有其他 PHY 可以 满足我的需求?(1000M 光纤、IEEE1588V2和 GPIO 捕捉)

    此致、
    Kevin