This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06, SN74LVC07A, P82B96, TCA9517A, INA260, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835554/p82b96-p82b96

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G06、 SN74LVC07A、 TCA9517A、 INA260、 ISO1540

您好!

我是此 I2C 技术的新手、我正在尝试装配电压/电流传感器(系统 U5的输入电压和直流/直流转换器 U6的电压/电流)。

MCU 将是发射板 F28377S、我观察到 I2C 上没有上拉电阻器。 我只想尽可能地严格设计、并避免使用缓冲器、如 SN74LVC2G06和 SN74LVC07A。  

我发现 P82B96可以在单个封装中实现这一目的。 但是、我怀疑是否要绑定 RX/TX (数据表中说没有问题)、但是、它如何管理该行中的双向性?

欢迎您提供任何反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您需要双向功能时、P82B96应将 RX 连接到 TX、将 RY 连接到 TY。 对于 I2C 数据线、这是必需的(因此在您的情况下、RX 必须连接到 TX)、但 I2C 中的时钟线通常是单向的、并由主器件控制。 您唯一需要双向时钟的时间是 I2C 从设备支持时钟扩展。

    如果您计划在单向状态下使用器件、请将 RY 连接到上拉电阻器。

    最后、我想再次检查您是否为您的应用选择了正确的器件。 通常、P82B96用于通过电缆进行长距离通信。 我通常建议使用 TCA9517A 作为 I2C 缓冲器、用于板载通信或电平转换。 P82B96通常用于更专业的用途(通常在 HDMI 系统中符合 DDC 标准)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的重播!!

    关于距离的建议很有趣、MCU 和遥测级(INA260)之间的长度小于30cm、这让我对 P82B96的使用感到奇怪。  我刚刚找到 了 TIDA-10608 (如下所示)、其中 P82B96采用隔离式方式、这就是我选择它的原因(我将在最终设计中使用隔离)。

    整个设计总共包含43个传感器、 从长远看、TCA9517A 似乎是经济实惠的。 我只是不想像 TCA9517A 的数据表中那样处理这么多的 EN 线路(我仍在尝试确定要使用的 MCU)、但我想我只是将 EN 置于高电平、所有这些都完成了。

    P82B96有适合隔离 式 TCA9517A 设计的 TIDA-xxxxx 吗?

    感谢您的帮助和建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您参考的 TI 参考设计似乎能够正常工作、因为 P82B96具有单向引脚、可与其他器件良好连接。 TCA9517A 没有这种特性、因此没有基于 TCA9517A 的 TI 参考设计。

    话虽如此、如果您正在寻找 I2C 电源隔离解决方案、我想知道为什么不能使用 ISO1540。 如果您决定使用 ISO1540、我唯一要补充的是、1侧的电容要求小于50pF、电压为~800mV。 您可能需要将其与 TCA9517A 配对(使 TCA9517A 的一侧朝向 ISO1540的一侧)。 这将使大电压降至~500mV、并缓冲1侧的电容限值。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    哇!...这正是我想要的!!   

    非常感谢、我会将我的设计更改为 ISO+TCA 并遵循您的建议。

    再次感谢您的观看、此致。