This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:HD3SS3411的单端版本

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835633/hd3ss3411-single-ended-version-of-hd3ss3411

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

您好!

TI 是否具有用于单端输入的同等版本的 HD3SS3411?

我需要工作频率为500MHz 的2:1多路复用器/多路信号分离器。

如果您没有、我能否使用50欧姆电阻器将其他输入拉至 VCC。

请给出建议。

谢谢、
Muni

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的单端信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的单端信号是具有 LVCOMS 信号电平的100MHz 方波。

    谢谢

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是1.8V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 TS3USB221A、它可以处理3.3V 单端信号、您可以将未使用的引脚保持断开或接地。