This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:将 TLK111替换为 DP83822I

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK111, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836242/dp83822i-replacing-tlk111-with-dp83822i

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK111

现在、我们 在 EtherCAT 设计中使用 TLK111。

我想用 DP83822I 替换它、因为我看到 TLK111已定义为 NRND。

我想知道在更换这些组件时是否会考虑到任何问题。

您曾提到两个器件具有相同的功能和引脚分配、我已经看到引脚分配存在巨大差异。

非常感谢您的快速回复。

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wassim、

    正确、TLK111和 DP83822I 之间的引脚分配不同。 这是我们产品页面上的错误标记、我将得到修正。 感谢您的讲解。

    DP83822I 支持与 TLK111类似的功能、并且符合 EtherCAT 应用的要求。 由于引脚分配不同、您需要对原理图级别进行一些更改、但大多数信号将被重新使用。 作为参考、您可以看到我们的 DP83822 EtherCAT 参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-00299

    此致

    Aniruddha