This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:您能否分享我们在客户系统中推荐的首选职位?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836205/hd3ss215-could-you-please-share-the-preferred-role-that-we-can-suggest-into-customer-system

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

您好、先生、

请分享您的意见、我们建议客户将 HD3SS215置于其系统中、这是我们的首选角色。

请参阅方框图:

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    它们是否需要双模1:2开关? PS8338和 HD3SS215均支持双模式、但最高仅支持 DP1.2。

    如果他们只需要 DP 并希望支持 DP1.4、则可以查看 HD3SS214。

    谢谢

    David