This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:在1000BASE-X 应用中用于1Gbps 以太网

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836148/ds100br210-use-it-in-1000base-x-application-for-1gbps-ethernet

器件型号:DS100BR210

大家好、团队成员

我在数据表中没有看到在1Gbps 以太网应用中使用此10Gbps 器件的任何说明。

您能否检查客户是否可以将其用于额定转速的1/10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在使用 NRZ 信令电平的较低1G 以太网速度使用此器件。  DS100BR210与1000BASE-T PAM 信令不兼容。

    此致、

    Lee