Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TPS65983B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983
大家好、
我们有一位客户询问 有关 TPS65983的最小建议 PCB 尺寸。
客户 在椭圆垫的推荐封装图案方面看不到焊盘或导体宽度的容差。
因此、他 想知道椭圆垫宽度的公差是多少、建议的宽度是多窄。
上图是使用 所述芯片的 TUSB564RNQEVM 板级配置文件的客户的测量值。
他测量了7密耳椭圆垫和一般公差使用 IPC-6012 3类2的图纸注释、这是否意味着绝对最小焊盘宽度为7密耳的80%?
请告诉我您对此查询的意见。
谢谢!
Jonathan