This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:手动安装器件的指南

Guru**** 2894930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835553/sn75lvcp600-guideline-for-mounting-the-device-manually

器件型号:SN75LVCP600

尊敬的 E2E 支持成员:

关于 SN75LVCP600 (SATA 转接驱动器)、是否有任何手动安装器件的指南
使用焊铁(无铅)?  具体而言、我们希望知道我们可以在多长时间内工作
使用烙铁触碰器件的引脚、不会损坏器件。
*烙铁的温度可能为350-400摄氏度。

[备忘录]
-我们开发了一款没有 SN75LVCP600的电路板。
 但 SATA 合规性测试的结果是 NG。
因此、我们使用焊铁(无铅)手动将器件安装在电路板上。
 但在安装设备后、SATA 链路未连接(主机未检测到 SATA 磁盘)。
 我们认为设备在我们的安装过程中已损坏。
因此,我们正在认真地尝试重新安装。

谢谢你。