This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:数据表参数定义

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835753/p82b96-datasheet-parameter-definition

器件型号:P82B96

您好!

请告诉我这些技术术语在数据表中的定义有何不同? 它位于 Rx 和 Ry 列上。

「输入逻辑电平高」、「输入阈值」、「输入逻辑电平低」。

我不理解输入阈值(Vcc x 0.5)。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuki-San、

    输入逻辑高电平是您需要将 RX/RY 线路拉至高于该电平的电压、以便器件识别为高电平。 输入逻辑低电平是您需要将 RX/RY 线路拉至低于电平的电压、以便器件识别低电平。 从技术角度而言、输入阈值是器件跳闸点在高电平或低电平之间切换的地方。 您可以将输入逻辑高电平与输入阈值之间的差异视为迟滞值。 输入逻辑低电平和输入阈值也是如此。

    示例:

    因此、您可以将低电平驱动至低于输入逻辑电平低电平、然后线路上会有高于输入逻辑电平低电平但不高于输入阈值的噪声、那么就我们的器件而言、该低电平会保持不变。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobbi-San、

    好的、这意味着滞后。 谢谢、我理解!

    此致、

    Itoh