This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:未使用的引脚

Guru**** 2939450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835213/sn65dp159-unused-pins

器件型号:SN65DP159

您好!

我将 SN65DP159RSBT 用作引脚搭接模式。

请告诉我、如果未使用以下引脚、如何处理这些引脚?

-#13 SCL_CTL

-#14 SDA_CTL

目前、这些引脚通过 2k Ω 上拉电阻连接到 Vcc。

 没问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以让它们通过10k 电阻器连接到 VCC。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    这是 另一个问题。

    我正在使用 DDC 侦听模式。 因此、以下引脚直接连接到 GND。

    38 SCL-SRC

    39 SDA-SRC

    这也没问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用 SCL_SRC 和 SDA_SRC、请将其接地。

    谢谢

    David