This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:DP83825i 配置

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835710/dp83825evm-dp83825i-configuration

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:DP83825I

您好、专家、

我的客户现在正在使用 DP83825i、并将 DP83825i 设置为从模式、该模式通过引脚17进行设置。 他们对配置有两个问题。  

没有额外配置、引脚2默认为 LED0功能。 正确吗?

2.本应用使用50MHz 参考时钟、需要配置哪些寄存器?

他们知道 RSCR_Register 中的 RMII_Clock_Selection 需要被设定为1、而 CR2寄存器中的 RMII_Clock_Selection 被设定为0 (缺省值)。 是否需要配置其他寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    对于 Q1、引脚4为 LED_0。 当 PHY 处于 RMII 从模式时、引脚2为 LED_2;当 PHY 处于 RMII 主模式时、引脚2为50MHz 时钟输出引脚。

     对于 Q2、在 EVM 上、您需要在 RMII 从模式下提供外部50MHz 时钟。 此 EVM 仅具有用于参考时钟输入的25MHz 晶体。 EVM 还在 RMII 主模式下将 PHY 绑带。 客户可以更改自举电阻器以在 RMII 从模式下引导 PHY。 它们还可以使用寄存器设置来配置 RMII 从器件中的 PHY。  RSCR_Register 中的 RMII_Clock_Selection 针对启用 RMII 从模式是正确的。 您指的是 CR2寄存器中的哪个位? 在 CR2寄存器中有 一个'RMII_Receive_Clock'位。 这也是您提到的问题吗?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    是的。 它引用 CR2寄存器中的 RMII_Receive_Clock 位。 是否需要配置其他寄存器?