This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:输入信号极性反转

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835583/ds80pci810-input-signal-polarity-inversion

器件型号:DS80PCI810

各位专家、您好!

我的客户正在设计 DS80PCI810评估板。 然后、他们对此器件有疑问。

他们希望向 IN-输入正侧信号、并向 IN+输入负侧信号。 我认为、在我们的线性转接驱动器产品方面、这种用法没有问题。
您是否会提供您的意见?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于线性转接驱动器而言、切换输入或输出极性以改善 PCB 布线不是一个问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的快速回复。
    我知道。

    此致、
    Kazuki Kuramochi