This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:具有8个通道的 PCA9544A

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, TCA9548A, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835905/pca9544a-pca9544a-with-8-channels

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9548ATCA9544A

我正在寻找具有8个通道而不是4个通道的 PCA9544A 之类的器件。 我们有这样的东西吗?

多路复用器应支持 芯片复位和独立双通道中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saminah、

    不幸的是、不是。 我们提供的唯一8通道开关是 PCA/TCA9548A、它没有我们需要的 INT 通道。

    我可以想到的唯一替代解决方案是使用2个 TCA9544A 或1个 TCA9548A 以及某种或门或8位 I/O 扩展器。

    谢谢、

    -Bobby