This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:电压和电流是多少?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, SN75176B, THVD1450, THVD1500, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835295/sn65176b-what-is-the-voltage-and-current

器件型号:SN65176B
主题中讨论的其他器件: SN75176BTHVD1450THVD1500THVD1550

您好 TI

如果 SN65176B 芯片引脚1、引脚4串行端口 RX、TX 信号为3.3V 电平、是否可以直接连接到 SN65176B 芯片而不进行电平转换?

根据规格、大于2V 的 D、DE、/RE 信号为高电平。

SN65176B 芯片的 A/B 脚电流是多少? 规格中有两个电流基准。

如果根据 RS485协议完全加载256个负载、电流会是多少?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    只要超出2V 的 VIH 电平、SN75176B 就可以接收来自3.3V MCU 的串行端口数据。 对于从收发器传输到 MCU 的信号、您应对照 MCU 的 VIH 和 VIL 电平验证 VOH 和 VOL 电平、并确保其可耐受5V 电压。 否则、您可以使用电平转换器或在3.3V 电压下运行的 P2P 收发器(例如 THVD1450)。

    两种输出电流规格涉及不同的状态-较高的电流在启用驱动器的情况下为高电流、较低的电流在禁用驱动器的情况下为低电流。  驱动器禁用电流将是您在查找允许的最大节点数时考虑的电流。 RS 485标准规定了多达32个单位负载、每个 SN75176代表一个单位负载。 因此、您可以在总线上使用其中的32个器件、使其保持在标准准则范围内。 如果您需要较多的节点数、可以使用较低电流(较高的输入电阻)的器件(如 THVD1550或 THVD1500)、这两种器件均与 SN75176引脚相同、但支持256个节点(以及许多其他性能改进、例如 ESD 和抗噪性以及 VCC/温度范围)。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    非常感谢您的支持。

    我们的电路如下图所示。

    如果有32个负载、AB 线上的电流是多少?

    因为有必要确定两个10R 电阻器和120R 电阻器的封装。

    Jerry

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    要确定电阻器额定功率、应考虑最坏情况(最高)电流。  当驱动器电路激活时、将发生这些情况。

    当 RS-485总线上存在短路等故障条件时、电流最多会流经串联电阻。  在这种情况下、电流可能高达250mA。  不过、如果没有短路、则最大电流将是驱动器输出处于5V 的最大电平时。 在这种情况下、通过10欧姆电阻器的电流将为5V /(10欧姆+ 60欧姆+ 10欧姆)= 62.5mA。  (我在这里使用了60欧姆、假设在总线上的其他位置会放置另一个120欧姆的端接电阻。)  如果其他节点没有10欧姆串联电阻、但仍然可以产生高达5V 的差分输出电压、则通过120欧姆电阻的最大电流将为5V/120欧姆= 41.7mA。

    请告诉我、这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大