This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:可用性

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, DS90CR286A, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835851/ds90cr286a-availability

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他部件:SN65DSI84DS90UB941AS-Q1

您好!

计划用于基于 SN65DSI84 + DS90CR286A 的长期项目解决方案。

这些器件是否推荐用于长期生产的新设计?

我可以使用这些器件将 MIPI DSI 转换为 RGB 接口吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、  

    这些器件是可以接受的、我们没有计划停止生产这些器件、但是您也可以查看 DS90UB941AS-Q1和 DS90UB926-Q1器件、它们可以一起用于将 DSI 转换为 RGB。 这些是稍新的版本。

    此致、

    Casey