This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:引脚上拉配置问题

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835412/sn75lvcp601-question-for-pin-pull-up-configuration

器件型号:SN75LVCP601

大家好、团队、

对于以下引脚、是否可以直接连接 VDD、或者客户是否应该上拉4.7k Ω?
英文
EQ1/2
DE1/2
DEW1/2

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用4.7K 欧姆的上拉电阻。