This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:规格 CL:线路电容测试方法

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835308/tpd2e2u06-q1-spec-cl-line-capacitance-test-method

器件型号:TPD2E2U06-Q1

您好!

您能 不能帮助介绍 数据表中的线电容 CL 测试方法?

我的客户希望知道如何确认此规格的最大值。 (1.5pF、1.9pF)

请向我分享测试仪器器件型号。

非常感谢您的帮助!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大规格包括工艺变化、因此您不太可能看到系统中的最大电容。

    这是一个较旧的器件、因此我们没有用于测量它的特定工具编号、但如果您在2.5V 直流电压下应用30mVpp 1MHz 波形、您将能够看到它