This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:当引脚处于关闭模式时、芯片将驱动任何逻辑、或者将这些"关闭"引脚保持在高阻态

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835815/ts3usba225-when-the-pin-is-in-off-mode-will-the-chip-drive-any-logic-or-will-it-keep-those-off-pins-in-hi-z

器件型号:TS3USBA225

该部件上还有一个问题。
我看到当 SEL1和 SEL2引脚为0时、该器件将处于低功耗模式、类似地、根据选择、该器件将处于激活状态。
当引脚处于关闭模式时,芯片将驱动任何逻辑,还是将这些“关闭”引脚保持在高阻态? 我想确保在断电模式或特定选择期间处于关闭状态的引脚不会影响未使用的引脚的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚处于关闭或断电模式时、它处于高阻态