https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835502/tca9617a-vccb-leakage
器件型号:TCA9617A大家好、
1.我的客户在关闭 VCCB 时发现 VCCB 处有0.4V 泄漏。 泄漏似乎来自以下突出显示的描述中的 SDAA 或 SCLA、您同意吗? 除了切换到 B 版本之外、是否有办法解决此问题?
(在我客户的系统中、VCCA 是一个电源轨、它始终处于开启状态、而 VCCB 是待机功耗、可以不时地开启和关闭)
我将通过 emai 向您发送原理图
2.您是否建议在 B 侧连接 I2C 主机、因为 VCCB 需要在 VCCA 之前上电? 因为器件侧可能不会一直使用?
谢谢!
许耀明