This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:寻找采用 TCA9517A 且支持1MHz 数据速率的 P2P 解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835566/tca9517a-looking-for-p2p-solution-with-tca9517a-and-support-data-rate-to-1mhz

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

尊敬的 E2E:

我们正在寻找采用 TCA9517A 且支持1MHz 数据速率的 P2P 解决方案。

请给出建议。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否了解过我们的 TCA9617B? 它是一个1MHz 缓冲器、应该与 TCA9517A 引脚对引脚。

    -Bobby