This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:SS 差分对交换

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835800/tusb8041-q1-ss-differential-pairs-swap

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

在数据表 P37 11.1.3差分对中、对进行了说明  

11.为了简化布线,可以交换 SS 差分对的极性。 这意味着 SSTXP 可以路由到 SSTXM、而 SSRXM 可以路由到 SSRXP。

这是否意味着 TUSB8041具有此类原始特性、或者 USB3.0规范是否支持此特性?

是按寄存器更改某些模式还是需要更改某些模式、还是 可以在没有设置的情况下交叉正负?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    SSTX 和 SSRX 极性交换是 USB 3.x 规范的一项特性、并受 TUSB8041-Q1支持。