This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:询问 C 型 QC3.0和 PD3.0解决方案建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835226/tps65988-asking-for-the-type-c-qc3-0-and-pd3-0-solution-recommendation

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好、先生、

TPS65988/83是否结合 了 C 型 QC3.0和 PD3.0解决方案?

或有任何好的建议。

(应用:Dock 中的电池充电器)

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    我们没有任何支持 QC3.0的 PD 控制器、因为它不符合 Type-C 或 PD 规范。 如果您需要单端口 PD 控制器、我建议查看 TPS65987D。 如果您需要双端口 PD 控制器、我建议考虑使用 TPS65988。 987D 和988都支持 PD3.0

    谢谢、
    Eric