This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:CAN 总线测试查询

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835472/thvd1450-can-bus-test-inquiry

器件型号:THVD1450

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

关于 CAN 总线测量、如果使用以下规格进行测量、是否需要增加 RL 和 CL 的负载进行测量?
驱动侧需要增加 RL 60欧姆 CL 100pf?

接收器需要增加 CL 15pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    您显示的图表是不同规格的测试电路。 如果您希望在相同条件下测量这些规格值、则可以应用这些电路。 你问的是这样吗? 如果我被误解了、请告诉我。

    此致、

    最大