主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO
大家好、
我正在尝试通过 MDIO 接口覆盖和读取某些寄存器。 现在、我可以配置其中的一些。 例如:
-将寄存器0x0017的位[6]设置为"0"、我将读取 "1";
-将寄存器0x0018的位[7]设置为"1"、我将读取"0";
-当我尝试获取寄存器0x0019中的 MII 链路状态(位[11])时、我将能够检测寄存器0x0019的位[10]中的链路状态;
-当我尝试获取寄存器0x0010中的链接状态(位[0])时、我无法检测到此位的任何更改;(注意:BMSR 寄存器中的链接状态(0x0001)工作正常)。
我希望有人能帮助我解决这个问题、谢谢。