This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:TCA6416A IC,与 GUI 安装程序不兼容

Guru**** 2528420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868961/io-expander-evm-tca6416a-ic-incompatible-with-the-gui-installer

器件型号:IO-EXPANDER-EVM

您好、Bobby、

我有与 Blesson 相同的问题。 我已使用 TCA6416A IC 组装 IO 扩展器 EVM。 评估板连接到 launchpad MSP-EXP430G2ET。 当我尝试刷写 MSP430时、它给出错误"找不到器件(或者器件不受支持)"。 从您的回复中、我了解 到我使用的 MSP430可能与 GUI 安装程序不兼容、因为 GUI 旨在与 MSP430G2的版本1.5连接。 建议将 MSP430设置为通过 SDA/SCL 引脚直接向 EVM 发送 I2C 命令。 您能否提供详细步骤?  

谢谢

此致

Xiaolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xiaolan、

    我可以与我的一位同事合作、看看我们是否可以提供某种示例代码来实现这一目的。 目前他不在办公室、周四才会回来、我怀疑这可能需要一些时间来设置(和注释代码)。

    我将在下周的星期二与大家一起跟进、看看我们在这方面的发展情况。

    很抱歉耽误你的时间、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢。 明白。  

    此致

    Xiaolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolan、

    我有一些示例代码、可通过 I2C 在 MSP430FRxxxx 系列的几个器件和各种 I/O 扩展器之间进行连接。 我一直在努力修改此代码、使其适用于 MSP430G2xxx 器件、但我正在遇到一些复杂问题。 我将继续进行这方面的工作、并可能在本周结束前获得一个工作样本。 请告诉我您在此期间是否有任何其他问题。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xiaolan、

    Eric 目前正在进行工作、但在尝试使 MSP430G2xxx 型号正常工作时遇到了一些困难。 他获得了使 MSP430FRxxx 正常工作的代码。

    您是否能够替代该 EVM、我可以将某种用户指南整合在一起、将其连接到我们的 I/O 扩展器 EVM、并为 Code Composer Studio 的软件提供运行和评估 I/O 扩展器的示例代码?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    当然。 我可以保持一段时间。 希望 Eric 能让它尽快工作。

    此致

    Xiaolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xiaolan、

    e2e.ti.com/.../MSP430FR6989_5F00_USCI2C_5F00_master_2D00_TCA6416A_5F00_DEMO.7z

    这是我们的示例代码的压缩文件、该文件应在每个 LED 之间单独切换。

    如果您遇到问题、请告知我们。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    很抱歉耽误你的回答。 如果我有更多问题、我将首先尝试并告知您。  

    谢谢

    此致

    Xiaolan