This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110 GPIO ESD 选择

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110, ESD351, ESD321, ESDS314, ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867428/msp430fr2110-gpio-esd-selection

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2110ESD351ESD321ESDS314ESDS304

您好!

我正在尝试选择适当的 ESD 来保护 MSP430FR2110 GPIO 输入引脚(P1.3)。 我需要根据10kV 的 UL639要求对终端设备进行评级。  

要求详细信息:一个额定直流电压为20、000伏的250皮法低泄漏电容器与一个1500欧姆(10、000伏)电阻器串联连接到两条引线、允许在10kV 下充电2秒、然后放电到外露电路。 这对于两个极性都要重复。

MSP430FR2110引脚上的绝对最大电压为4.1V、因此我的钳位电压需要低于该电压。 GPIO 引脚的输入为0-3.3V、因此我的击穿电压需要高于该电压。 此外、由于对两个极性重复进行了测试、因此需要双向测试。

您为此应用推荐了哪些器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我无法访问 UL639。 不过、ESD 的典型标准是 IEC61000-4-2、但 RC 等效值为330ohm 150pF。 我相信您描述的设置更接近具有2kOHm 的 HBM、因此脉冲将更低。

    我要说的是、您尝试使用保护 MCU 的内部 ESD 结构可以处理高于这些引脚的直流绝对值的电流。 我们确实有钳位电压极低的 ESD 器件、很可能会保护 GPIO 引脚。 我将介绍 ESD321 ESD351、或者您是否需要4通道器件 ESDS304或 ESDS314。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron 先生、您好!

    我们需要保护 GPIO 引脚、ESD321是理想之选。 您是否建议在 ESD 二极管和微控制器的 GPIO 之间使用串联电阻器? 如果是、请推荐电阻器的值。

    此致

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为有必要使用串联电阻、但如果您这样做、电阻值应在1k-10k 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron 先生、您好!

    感谢您的回答。 我们添加了1.5K 串联电阻器。

    此致

    Ashok