This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:引脚功能问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868859/tps65988-pin-function-question

器件型号:TPS65988

大家好、

您是否会建议这些引脚是否具有 GPIO 功能?

36:SPI_MISO

:μ A SPI_MOSI

38:μ A SPI_CLK

:μ A SPI_SS

 

但是、由于第3页上有 GPIOxx 引脚名称说明

数据表修订版 A 中的第5页没有 GPIO 引脚名称(2018年8月修订)。

 

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、  

    您的应用程序是否耗尽了 GPIO? 我想了解使用这些 GPIO 的原因。

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith-San

    在这种情况下、我希望客户使用这些引脚作为 GPIO  

    不用作通过这些引脚进行的 SPI 通信。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、  

    我们不支持将 SPI 引脚与 GPIO 复用。

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith-San

    感谢您的回复。

    我明白了。

    您是否会将数据表第3页下面的引脚编号 GPIOxx 说明从36删除到39?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidara、

    是的、我们将更新 DS。  

    感谢您指出这一点。  

    此致

    普拉吉斯