This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:12G-SDI 模式下的均衡器问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863379/lmh1219-equalizer-issue-in-12g-sdi-mode

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1218

你好。

我们遇到了 LMH1219问题、在我们的其中一个设计中、该问题看起来像过度均衡。

我们的器件是12G-SDI I/O 板(基于 Xilinx 的 FPGA)、具有两个输入(LMH1219)和两个输出(LMH1218)。 输出在12G 模式下似乎工作正常-第三方12G-SDI 器件可以接收视频、输入仅在<=6G-SDI 模式下才足够。 首先、电路:

我们有一些自己的软件、可以读取/写入 LMH12xx 寄存器和读取眼图。

案例1:第三方12G-SDI 转换器作为源、短(0.5米) Belden 4855R 电缆。 这是眼图:

在这种情况下、LMH1219每秒会使 LOCK_n (失锁)无效几次、我们还可以在 SDI 流中看到大量的位错误。 有趣的是、如果我们禁用电缆均衡(寄存器0x27 = 0x0c)、一切都开始完美工作、眼图如下所示:

案例2:电路板输出(LMH1218)作为源、短(0.5米) Belden 4855R 电缆。 一切都变得更糟:

LMH1219从不将 LOCK_n 置为有效(始终处于解锁状态)、禁用均衡器会导致情况1 (启用均衡器)。

这种行为的原因可能是什么?

此外、我认为我们的 PCB 设计可能不完美(它来自旧的3G-SDI 设计):

(后者是最近的 GND 层、所有其他 层具有相似的切口)

此类 PCB 设计是否会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    如果使用更长的电缆、情况如何? 例如30m。 您是否看到了同样的东西? 在本例中、眼图看起来不错吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前、我们还没有长的12G 额定电缆、我们应该在下周推出。

    但是、我已经尝试了旧的3G 级5m Belden 电缆、它在第三方转换器中的作用更加稳定。 以下是电缆插入后的眼图(eq 已启用):

    LOCK_n 稳定、我们可以看到没有错误的视频流。 但经过一段时间(几秒)后、它返回到:

    和位错误。

    LMH1218输出也通过此电缆看起来更好:

    但仍然没有稳定的锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    1)。 我相信我已经回复了此 E2E 帖子、但我看不到我之前的回复。 我相信您期望的 B1694A 电缆更长、您将使用此电缆来查看您是否可以重复此问题。 下面是我们的建议:您是否对这条电缆进行了修订?结果如何?

    2)。 请使用更长的电缆并为 LMH1219器件提供寄存器转储。

    3)。 在观察到锁定/解除锁定后、使用短电缆-小于0.5米-请转储寄存器设置。

    我们可以查看这两个寄存器设置、看看我们是否可以了解这里会发生什么情况。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们收到了长电缆(100英尺)、设备能够通过它接收自己的信号。

    在咨询具有 12G-SDI 和电磁场解算器相关经验的其他附近工程师后、我们发现了 PCB 设计的严重问题:

    1. 连接器中央引脚周围的切割孔非常错误-超过3/4的信号正以12-13GHz 的频率反射回电缆、这是因为它们。 这就解释了为什么我们在信号和短电缆方面遇到问题-短距离处的信号反射两倍、长电缆 会将反射信号降低到均衡器可以处理的水平。
    2. 连接器的错误侧- EQ 和 CD 与穿孔连接器位于同一侧。 从顶部 PCB 层(在此处连接到布线)到另一侧的连接器引脚的一部分作用类似于天线。
    3. 输入电容下方的切口较小、负引脚端接过短等

    对于测试、我们进行了一些硬件修改(警告:此照片可能不适合某些工程师):

    这对我们有很大帮助-现在我们能够使用长、短、甚至4GHz 额定电缆从多个不同来源(包括 Phabix Qx)稳定地接收12G-SDI 视频。 我们修改后的输出也被转换器和分析器接受(完美抖动、抱怨位慢边沿)。 然而、短电缆回路(< 2m)仍然是个问题-我相信钻孔和手工焊接导线并不是12GHz 的理想选择。

    现在、我们使用电磁场解决方案重新设计了 PCB:

    希望这次我们没有问题、在制造 PCB 时会做出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    感谢您的更新。

    查看您的新 PCB 布局 BNC 抗焊盘、有一些意见:

    1)。 回波损耗/TDR 测量也应显示这一点。 最好使用您的场解算器、使用新旧 PCB 布局进行这些测量。 首先确保您可以看到问题、其次新的布局可以解决问题。

    2)。 请咨询您的 BNC 连接器供应商。 它们应该为您提供针对连接器的最佳防焊盘或 PCB 布局。

    3)。 鉴于您在上面所示的新 PCB 布局、我想知道电缆驱动器是否会导致 EQ 未使用输入的不平衡? 这可能类似于串扰、可能会影响您的长电缆长度。 是否有方法与您的场解算器检查此情况?

    4)。 如果您愿意、请向我发送您的新 PCB 布局以供审核。 这是在 Cadence 的返修 Allegro 中提供的吗?如果没有、请向我发送您的 gerber。

    此致、Nasser