This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:部件间偏移规格

Guru**** 2936930 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863275/ts3dv642-part-to-part-skew-spec

器件型号:TS3DV642

您好!

我的客户需要一个2:1多路复用器来从运行高达125MHz PCLK 速率的2解串器 IC 切换10个 LVDS 对(双路 OLDI)。  这将需要2个 TS3DV642器件(每个器件6个差分对)。

TS3DV642的部件间偏移是什么?

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有器件间偏移规格、它更多地取决于您的布局和布线长度匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线匹配是固定的延迟、误差应在1ps 以内、因此我认为部件间偏移不可忽略。

    您能否检查各个工艺角上的器件传播延迟变化(假设器件之间的温度和电压相同)。

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我想您想知道传播延迟的部件变化。 让我检查是否可以查找数据、因为我们从其他组继承了数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们再也找不到工作台数据了。