This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI 至 DP 合规性测试项目预加重失败

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868267/sn65dsi86-dsi-to-dp-compliance-test-items-failed-of-pre-emphasis

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我们无法对预加重测试项目进行合规性测试。 有关详细信息、请参阅 attachment.e2e.ti.com/.../SA8155-Native-DP_5F00_lane-0_5F00_RBR_7E00_HBR2--3.9dB_5F00_25.pdf

硬件设置:

 1. test2引脚上拉至1.8V

SW 设置:

CSR 位字段定义:原始为0x93。 修改为  0x20 = 0b (0010 0000)

在第7页将1编程到偏移量0x16的位0、然后写入0
写入0x6或0x7之前、将偏移量0x5A 的位0更改为第0页

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队成员:

    我是 WNC 的 SW 成员。

    在合规性测试期间、应该为 ML_TX_MODE (0x96)填充什么值?

    谢谢。

    ML_TX_MODE 说明:  

    0000 =主链路关闭(默认)
    0001 =正常模式(空闲模式或活动视频)
    0010 = TPS1
    0011 = TPS2
    0100 = TPS3
    0101 = PRBS7
    0110 = HBR2合规性眼图
    0111 =符号误差率测量模式
    1000 = 80位自定义模式
    1001 =快速链路协商
    1010 =半自动链路协商。
    1011 =转接驱动器半自动链路培训

    全国妇女委员会 Chihyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     此 SN65DSI86桥是否支持 DPR100 (AUX 控制器)?

    如果是、应配置哪些寄存器和值?

    谢谢

     

    全国妇女委员会 Chihyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chihyang、

    我们已为此线程分配了一名工程师、但由于假期、响应将会延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN:

    谢谢。

    我们何时可能会获得有关此主题的任何建议?

    全国妇女委员会 Chihyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chihyang、

    很抱歉耽误你的时间,我们希望在星期一之前就这个问题向你提出一些建议。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chihyang

    在链路训练期间、预加重设置由硬件更新。  对于合规性测试、软件将需要更改预加重设置。

    该电平通过寄存器0x93位[7:6]进行编程。  

    但与每个电平相关的实际值通过 DP 链路协商 LUT 寄存器(数据表中的表28)进行编程。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。 但我不确定的是:

    根据 Albert / WNC 提供的 LeCroy 报告:

    SA8155本机 DP_lane 0_RBR~HBR2 3.9dB_25.pdf

    在此测试用例中、我们为 ML_TX_MODE (0x96)寄存器选择了0b0110 (HBR2合规性眼图)。

    许多预加重测试项目都失败  

    --------------------------------------

    示例:

    PreEmp、0dB 400mV

    电流值:2.412dB  

    测试标准: x <= 250 mdb

    ------------------------------------------

    对于此合规性测试案例、我们是否应该参考 DP 链路训练 LUT 寄存器(表28)对其进行调整?

    谢谢。

    全国妇女委员会,Chihyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下项目也无法测试。

    抖动

    RBR~HBR 眼图

    3、主链路频率最大值(ppm)

    WNC、Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    预加重0dB 400mV 是摆幅和预加重电平0。

    因此、 对于预加重级别0、您需要将寄存器0x93位[7:6]设置为00;对于摆幅级别0、您需要将寄存器0x94位[1:0]设置为00。 您可能还需要使用链路协商寄存器来调整实际的预加重和摆幅值。

    RBR 为1.6G、HBR 为2.7G、您是否更改了 DSI86寄存器中的数据速率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    RBR 为1.6G、HBR 为2.7G、您是否更改了 DSI86寄存器中的数据速率?

    否、示波器将请求 DSI86通过 AUX 接口更改图形和数据速率。

    因此、我们需要 DSI86能够自动更改测试模式。 模式包括下表的模式。

    您能帮 我提供寄存器设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf、第4.1节、了解数据速率编程。

    对于数据模式编程、请对寄存器0x96处的 ML_TX_MODE 字段进行编程。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的目标是使用 "AUX 控制器 DPR100"进行 SN65DSI86合规性测试。

     SN65DSI86是否支持 "AUX 控制器 DPR100"并自动切换图形?

    如果是、应在 ML_TX_MODE 中填充哪个值?

    如果没有、请告诉我们、我们将找到另一种解决方法。

    谢谢你。

    全国妇女委员会 Chihyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chihyang

    DSI86在合规性测试期间不会自动切换数据模式、必须根据 DPR-100的请求通过写入 DSI86寄存器来手动切换。

    谢谢

    David