This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:用法和电气技术规格

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867552/tca9517a-usage-and-electrical-specifications

器件型号:TCA9517A

您好!

我正在考虑使用具有以下配置的 TCA9517A。 我的用法是否有问题?

此外、在我的电路中、在任何情况下 VOL 是否小于0.6V?

(关于批次间差异、单个差异、温度等变化。)
如果您有任何疑问、请进行评论。
此致、
Truenalia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Truenalia 您好、

    由于某种原因、它看起来不是正确发布的图像。  您可以再次发布吗?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了该文件。
    您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    很抱歉耽误你的回答。 Max 目前已不在办公室。

    您的设置看起来可以正常工作。 我建议在 EN 引脚上放置一个下拉电阻器、当您将左侧 PCB 连接到右侧 PCB 时、主器件仍应在 B 侧的 SDA/SCL 连接并上拉之前保持使能端接地一点。 之后、您可以将 ENABLE 驱动为高电平。 或者、您可以使使使使能下拉电阻非常弱、并使用 RC 常量通过左侧 PCB 上的鸥将使能端拉高、从而使上升时间在微秒/毫秒以内

    您还需要确保两个板之间具有公共 GND。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    我所连接的配置出错。
    我将连接修改后的电路。 (我修改了 EN 连接。)

    我假设 EN 像 VCCB 那样连接到 REG710的输出。
    即使在主器件唤醒之前、从器件也会唤醒。
    这是问题吗?
    请告诉我下拉电阻器的建议常数。

    GND 是两个 PCB 的共同之处。
    (连接到锂离子电池的 GND。)

    请回答以下问题。
    ===================================================

    此外、在我的电路中、在任何情况下 VOL 是否小于0.6V?

    (关于批次间差异、单个差异、温度等变化。)
    ===================================================
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4522287"]

    您好!
    感谢你的答复。
    我所连接的配置出错。
    我将连接修改后的电路。 (我修改了 EN 连接。)

    我假设 EN 像 VCCB 那样连接到 REG710的输出。
    即使在主器件唤醒之前、从器件也会唤醒。
    这是问题吗?
    [BobbM]我确实看到了一个潜在的问题、因为 VccA 和 VccB 都可以通过 EN 上拉为高电平进行上电、但 B 侧上拉电阻器可能不存在。 您可能会遇到 B 侧悬空的情况、因为上拉电阻看起来像是由另一个 PCB (上拉称为3.3V_SYSTEM)供电。 您可能希望 EN 引脚以 GND 为基准、直到它连接到主 PCB。
    请告诉我下拉电阻器的建议常数。
    [BobbM]您是说上拉电阻器正确吗? 这取决于通信速度和预期的总线电容。 我们有一个应用手册可以在此处进行计算: http://www.ti.com/lit/slva689

    GND 是两个 PCB 的共同之处。
    (连接到锂离子电池的 GND。)

    请回答以下问题。
    ===================================================

    此外、在我的电路中、在任何情况下 VOL 是否小于0.6V?

    [Bobby]数据表中的图2显示、随着 IOL 和温度的升高、VolB 的性能会更差。

    电气特性说明、如果将 IOL 保持在6mA 以下、VccB 介于2.7V 至5.5V 之间、温度介于-40C 至85C 之间、则最大 VolB 将为0.6V、但在大多数情况下、VolB 将接近0.52V。 不过、我认为该测量是直流测量。

    (关于批次间差异、单个差异、温度等变化。)
    ===================================================
    此致、

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    [BobbM]我确实看到了一个潜在的问题、因为 VccA 和 VccB 都可以通过 EN 上拉为高电平进行上电、但 B 侧上拉电阻器可能不存在。 您可能会遇到 B 侧悬空的情况、因为上拉电阻看起来像是由另一个 PCB (上拉称为3.3V_SYSTEM)供电。 您可能希望 EN 引脚以 GND 为基准、直到它连接到主 PCB。
    正如您所说的、B 侧可能会浮动。
    如果 B 侧浮动、有哪些风险?
    我认为没有问题、因为我在主器件启动时放置了 I2C 通信的初始化过程。
     
     
    [Bobb]您是说上拉电阻器正确吗? 这取决于通信速度和预期的总线电容。 我们有一个应用手册可以在此处进行计算: http://www.ti.com/lit/slva689
    我想知道 EN 引脚的下拉电阻器的建议常数。
     
     
    我了解 VOL。
    非常感谢。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4522287"]

    您好!
    感谢你的答复。
    [BobbM]我确实看到了一个潜在的问题、因为 VccA 和 VccB 都可以通过 EN 上拉为高电平进行上电、但 B 侧上拉电阻器可能不存在。 您可能会遇到 B 侧悬空的情况、因为上拉电阻看起来像是由另一个 PCB (上拉称为3.3V_SYSTEM)供电。 您可能希望 EN 引脚以 GND 为基准、直到它连接到主 PCB。
    正如您所说的、B 侧可能会浮动。
    如果 B 侧浮动、有哪些风险?
    我认为没有问题、因为我在主器件启动时放置了 I2C 通信的初始化过程。
     [BobbM]由于器件的输入级悬空、ICC 可能会增加。 这会影响依赖电池的应用。 第二个问题是、如果输入悬空为低电平、它可能会将从器件侧的 SDA/SCL 拉至低电平。 这可以生成一个启动条件、并使从器件的状态机进入一个它认为有一个 I2C 事务在进行的阶段。 虽然可能性很低、但它也可以看到它自己的地址和一个读取/写入位。  
     
    [Bobb]您是说上拉电阻器正确吗? 这取决于通信速度和预期的总线电容。 我们有一个应用手册可以在此处进行计算: http://www.ti.com/lit/slva689
    我想知道 EN 引脚的下拉电阻器的建议常数。
     [博比]我认为 EN 上的内部上拉大约为80k (最高为100k、最低可能约为60k)。 您需要电压低于 VccB 的30%才能将使能引脚注册为低电平。 在100k 的情况下、R 下拉电阻需要为42k 或更低。 在60k 的情况下、R Pull down 需要为25k 或更低。 最坏的情况是60k、因此我建议下拉20k。
     
    我了解 VOL。
    非常感谢。
     

    [/报价]

    在粉色的下方以粗体显示的评论

    -Bobby