This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:了解 PCA9306开关配置和转换配置的用途

Guru**** 2961100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868955/pca9306-to-know-the-purpose-of-pca9306-switch-configuration-and-translation-configuration

器件型号:PCA9306

您好、专家、

PCA9306能够根据 DS 寻址进行开关配置和转换配置。

请指导我们为什么需要在 PCA9306上使用两种配置。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    该器件用途广泛、提供多种使用方法。 我已经在数据表中提供了几个示例、说明您何时希望将器件用作开关。

    电平转换非常简单、因为您希望使用该器件将电压降至正确的电压电平、以防止以较低数字逻辑运行的器件出现任何偏置/损坏。

    最终、用户将根据应用情况以两种模式中的一种使用器件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢。

    我们得到以下问题需要您的评论:

    条件1) VREF1=3.3V、 (EN 引脚和 VREF2短接在一起)、VREF2=3.3V

       这似乎是交换机配置。 是否可以正常工作?  

    条件2) VREF1=3.3V、 (EN 引脚和 VREF2短接在一起)、VREF2=3.3V。系统也可能将 SCL2/SDA2拉至5V。

      是否可以正常工作?  

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eric Lai ]

    您好、Bobby、

    谢谢。

    我们得到以下问题需要您的评论:

    条件1) VREF1=3.3V、 (EN 引脚和 VREF2短接在一起)、VREF2=3.3V

       这似乎是交换机配置。 是否可以正常工作?  

    [BobbM]是的、这应该可以。

    条件2) VREF1=3.3V、 (EN 引脚和 VREF2短接在一起)、VREF2=3.3V。系统也可能将 SCL2/SDA2拉至5V。

      是否可以正常工作?  

    [BobbM]在此条件下、器件也应该可以正常工作。

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复。我们会收到客户的进一步问题:

    1) VREF1=3.3V,(EN 引脚和 VREF2短接在一起),VREF2=3.3V

    2) VREF1=3.3V,(EN 引脚和 VREF2短接在一起),VREF2=5V

     

    请指导我们 VREF2=3.3V 和 VREF2=5V 之间有何不同性能。

    谢谢。

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eric Lai ]

    您好、Bobby、

    感谢您的回复。我们会收到客户的进一步问题:

    1) VREF1=3.3V,(EN 引脚和 VREF2短接在一起),VREF2=3.3V

    2) VREF1=3.3V,(EN 引脚和 VREF2短接在一起),VREF2=5V

     

    请指导我们 VREF2=3.3V 和 VREF2=5V 之间有何不同性能。

    [BobbM]我在数据表中添加了一个部分、在这里进行讨论:

    当在低于400kHz 的 I2C 频率中使用时、所有这些都不会产生"巨大"影响、因为传播延迟差异可能在两位数纳秒范围内。

    谢谢。

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com

     

     

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    理解并感谢您的大力支持。

    此致、

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com