This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:10BASE-Te 与10BASE-T

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862464/dp83822if-10base-te-vs-10base-t

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822I

你(们)好

DP83822IF VOD 在10BASE-Te 下为1.75V (典型值)。

如果客户希望接收10BASE-T (2.5V、典型值)。 DP83822IF 能否支持此配置?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    请参阅 DP83822数据表中的表74。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    我知道、DP83822可以选择线路驱动器摆幅。 但是,没有设置10Base-T (Typ2.5V) 。

    此外、我还找到了有关输出摆幅的以下课程。 我的理解是 DP83822是针对10BASE-Te 的。 DP83822无法为10BASE-T 选择电压摆幅 正确吗?

    如果您有推荐的方法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    很抱歉、解释错误。 DP83822适用于10BASE-Te、您答对了。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhu-San

    我是 Suzuki。

    我想提出一个基本问题。

    DP83822I 能否连接到仅支持"10BASE-T 的器件?

    此致、

    Tsuzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    没有 DP83822无法支持10BASE-T

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San

    我是否可以确认 DP83822只能支持10BASE-Te 而不支持10BASE -T?

    数据表提到以下内容。

    什么是正确的陈述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    DP83822仅符合10BASE-Te 标准、而不符合10BASE-T 标准 正确。

    "在10BASE-Te 操作中、EEE 以更小的发送振幅运行、该振幅可与10BASE-T PHY 完全互操作。"

    上述声明表示 DP83822可以与10BASE-T 的链路伙伴进行链接和操作 10BASE-T 链路伙伴通常具有一个接收器、接受10BASE-Te 的电压摆幅。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San

    客户要求我知道以下评论来自 IEEE 标准或深思熟虑。

    IEEE 标准是否定义如下?

    上述声明表示 DP83822可以与10BASE-T 的链路伙伴进行链接和操作 10BASE-T 链路伙伴通常具有一个接收器、接受10BASE-Te 的电压摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    请查看此 http://www.ieee802.org/3/az/public/apr09/grimwood_01_0409.pdf

    谢谢、

    Vibhu