This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:未通信

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868935/dp83867ir-not-communicating

器件型号:DP83867IR

客户正在使用 DP83867IR PHY、并且未响应读取操作。 他们监控 CRO 上的 MDIO 以确保命令的传输。 也在客户中进行了循环、以便通过 e2e 进行直接交互。

MDC 和 MDIO 捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    您能否确认以下内容:

    1. MDIO 网络上任何其他电路板位置上都没有其他上拉电阻器。
    2. RBIAS 引脚电阻器容差为1%
    3. 所有电压均符合"7.3推荐运行条件"中的要求
    4. 此设计符合"7.6上电时序"和"7.7复位时序"

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    以下是客户的意见:

    如原理图所示、MDIO 引脚只使用一个上拉电阻器。

    R BIAS 容差为1%。 我可以看到整个 rbias 为1V。

    3.所有电源均在工作范围内。

    4、是的、时间安排要小心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    PHY 复位后是否捕获了此 MDIO/MDC? 由于时序需要考虑、我假设在尝试访问寄存器之前允许有足够的时间。

    根据原理图、您使用的是1.8V VDDIO、这是正确的吗?

    如果是、则 MDIO 和 MDC 上的电压摆幅似乎违反了"7.1绝对最大额定值"表。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    此问题的状态是什么?

    谢谢、

    Vibhu