This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:ds15ea101输入端接电阻器位置

Guru**** 2880810 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868269/ds15ea101-ds15ea101-input-termination-resistor-position

器件型号:DS15EA101

我对输入端接电阻器有疑问。

在电容器前面或 IC 前面哪一个位置更好?

请参见下图。

DS15EA101数据表介绍了电容器前面的位置图、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanagawa–San、

    我认为第二种配置-电容器后的电阻器-更好、因为它不提供直流路径、并且具有较少的直流信号衰减或低频衰减。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您回答我的问题。

    我认为你的答案是合理的。 但是、"D" S.15EA101"的数据表描述了该位置在电容器前面。 它位于 第6页的图3中。  

    您知道原因吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道提出这项建议的原因。 这可能适用于某些应用、但首选第二种方法。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您回答我的问题。

    为什么数据表中未描述首选电路?
    您能与负责此文档的人员确认吗?


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是负责更改数据表的人员。 我们将在下一修订版 DS15EA101数据表中进行此更改。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您回答我的问题。

    我明白了。

    谢谢、