This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410ABMR 25Gbps 链接失败

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868276/ds250df410-ds250df410abmr-25gbps-link-fail

器件型号:DS250DF410

您好!

(1)  请参见图。  我想在 TOR port0和 port1之间按25G 进行连接。

 

l  我们可以检测到信号、CDR 可以锁定。 但无法通过25G 进行连接。 我是否可以尝试在 SigCon 工具上设置参数?

(注意:我们可以按10G 进行连接)

 

(2)  我们有另一种配置、即 重定时器级联拓扑、如下所示。

我们需要注意什么吗? 以及如何调优 EQ、DFE…。 这种拓扑?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    由于节假日、响应将延迟、

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认25.78125Gbps 是否是有问题的数据速率。 如果是、重定时器默认锁定为此数据速率。 在这种情况下、我建议使用调整模式2。 使用 SigCon Architect、您可以转到"Rx EQ"选项卡、单击"ADAPT MODE" 2、然后单击"Apply to channel"并重置 CDR。

    只要重定时器输入通道损耗大于4dB、我就不会预见到级联两个重定时器会出现问题。

    因此、

    Rodrigo Natal