This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410的旁路模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868630/ds250df410-bypass-mode-of-ds250df410

器件型号:DS250DF410

大家好、

启用"旁路模式"后、重定时器是否仍会对信号进行一些增强?

客户面临的问题是、当他们降低 MAC TX 的振幅时、重定时器的输出 没有振幅变化。 唯一的变化是抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    在 CDR 旁路模式下、您可以使用手动 CTLE 设置(如果需要)。

    此外、请注意振幅与 MAC TX 无关。 有关更改 DS250DF410输出幅值和 FIR 设置的信息、请参阅 DS250DF410编程指南。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     当重定时器设置为"旁路"模式时、我们是否具有自动协商功能?

    我知道在正常模式下重定时器工作时不支持。

    卡纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡

    DS250DF410不具备自动协商的智能功能。  

    如有进一步的问题、请予以澄清或告知我们。

    此致、Nasser