This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9803, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868189/p82b96-p82b96

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9803TCA9509

大家好、

我正在考虑使用 TI P82B96器件。

 

根据 VCC 0f 3.3V 数据表(见下图)、VIL (典型值)为0.88V (甚至可以达到1V)、I W棒 将其连接到 LVCMOS 1.8V 双向 FPGA 引脚

 

问题在于、LVCMOS 1.8 VIL 最大电压为0.35 x 1.8 = 0.63V、低于 P82B96器件的 VIL。

 

您能否推荐将 ME 与3.3V VCC 配合使用的 P82B96连接到 LVSMOS 1.8双向引脚的解决方案/器件

e2e.ti.com/.../P82B96.docx

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    我们目前不在办公室、但将在本周晚些时候再次与您联系。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    对于 I2C 驱动器低电平输出和接收器低电平输入不匹配的情况、常见的解决方案是在组件之间放置缓冲器。 在这种情况下、听起来在3.3V 总线与1.8V 总线之间转换也会有所帮助。 我建议在 P82B96 (Vcc > 2V)和 LVCMOS 器件(Vcc = 1.8V)之间放置一个电平转换缓冲器、例如 TCA9803、以允许二者进行连接。  

    作为参考、TCA9803具有以下特性:

    低电平输出电压将足够低、能够与电压= 0.63V 的 LVCMOS 连接

    在3.3V 电压下运行时、低电平输入电压足以与 P82B96最大电压1.0V 相连接

    请告诉我这种解决方案是否听起来不错、或者是否存在其他可能需要不同方法的限制因素。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要为 Eric 的帖子添加另一个点、TCA980x 的 B 侧不应连接到 P82B96 S 侧。 TCA980x 的一侧仅支持连接到 P82B96 S 侧。 另一种解决方案是 TCA9509、其中一侧可以面对1.8V 逻辑侧。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby 和 Eric:

    请您解释一下为什么:  

    “只有 TCA980x 的一端支持与 P82B96 S 端的连接”

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 数据表指出 B 侧无法连接到静态电压偏移侧的其他缓冲器。 这是因为 B 侧检测电流并不是为了检测哪一侧驱动低电平、静态电压偏移缓冲器可能在争用期间拉不出足够的电流、而是会混淆器件的低电平检测算法、使其振荡。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您能否使用 TCA9803器件批准 P82B96TD 与 Ultrascale FPGA 之间的连接。

    UltraScale LVCMOS18 输入/输出电平在随附的图片中进行了标记。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../P82B96-using-TCA9803.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您共享的图看起来不错。 根据典型数据表规格、所有 VOL - VIL 组合均兼容、并且上拉电阻器的放置正确。 我将建议在某些工作条件下、P82B96可能会产生不兼容的输出电压;大电流灌电流要求和低温结温(IOL = 3mA、Tj < 25C)。 请使用 P82B96数据表上的图7.10检查您的设计、以确保系统能够承受这些条件。 我建议仔细选择上拉电阻器值、以确保器件不需要该灌电流。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    根据 P82B96数据表:

    当 Vcc = 3.3V 时、TCA9803最大电压= 0.99V。 P82B96体积必须低于该值(上面的红线)。

    此致、

    Eric