This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:写入下游 PCI 器件

Guru**** 2766735 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869092/xio2001-writing-to-downstream-pci-devices

器件型号:XIO2001

当写入下游 PCI 设备时、我要在配置空间中写入什么位置? 我认为我应该在配置空间的条形图中写入、但在这里的文章 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/593054 中、它没有指定偏移的条形图、因为它是可接受解决方案中的一个桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已指派工程师、但响应可能会因假期而延迟。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在8.3.4和8.4节中的器件数据表中有一些关于寄存器转换和特定桥接寄存器的信息。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIO2001器件是一个桥接器、因此它具有所有标准桥接寄存器。 具体而言、基址/限制寄存器(1Ch-33h)指定将哪些事务传递到 PCI 总线。

    此配置应由操作系统自动处理。 您的应用中是否存在此问题?