This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:封装问题

Guru**** 2508445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863144/ds90lv001-footprint-question

器件型号:DS90LV001

各位专家:

   我的客户面临 PIN2接地短路、他们明天将松开 X 射线拍照。 但他们想知道建议的 PCB 封装焊盘尺寸为什么等于芯片焊盘尺寸。

 根据他们的知识,他们认为 PCB 焊盘应该比芯片焊盘大,对吗? 您是否有关于封装的建议,或者您是否可以提供一些建议。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    焊料看起来很糟糕、在回流过程中可能应用不当。  根据图片、大多数引脚未正确焊接。

    我建议首先检查模板。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

      正如 e2e 线程下方所示、封装是 SON 的后拉引脚端类型、侧面外露铜无需焊接。 客户正在关注 TI

    推荐封装、PCB 焊盘完全位于芯片下方、在客户电路板上、我们可以看到侧面有许多铟焊球、我认为这会导致焊料过多

    粘贴。 如您的答案所述,我认为“无焊料”是预期的,因为该焊料不依赖于边铜,而是依赖于按钮垫。 "部分

    焊接"是侧面的独立焊球。 "好"看起来就像好、但实际上并不好、因为焊点下方是阻焊层而不是焊盘

    PCB 上。  

    谢谢。

     

    e2e.ti.com/.../574952

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

       下面是 X 射线图、我们可以看到 pin1/PIN2是短缺。 我们认为这是因为焊锡膏太多。 客户想知道 TI 是否有建议 的模板厚度以及此封装模板开口尺寸的尺寸。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    本应用手册包含有关此类封装的大量信息。

    www.ti.com/.../snoa401r.pdf

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢