This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:PCIe Gen3眼图测试 RMS 抖动失败

Guru**** 2829895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864262/sn75lvpe802-pcie-gen3-eye-diagram-test-rms-jitter-fail

器件型号:SN75LVPE802

大家好、

我的客户有以下问题、用中文描述。  我不熟悉眼图测试。 我将问题从中文翻译成英文。 如果有令您困惑的描述、请指出。

1、U.2-1 ,不带转接驱动器:眼图测试 PCIe Gen3 RMS 抖动故障,lan0-lan3全部故障,3.2~3.6ps,较短路由,英特尔技术指标小于3ps

U. with redriver:eye diagram test PCIe Gen3 RMS jitter fail, lan0-lan3 all fail,3.7~4.2ps,更长的路由

2、PCIe  Gen3 时钟测试:关于抖动部件测试通过

3、使用通过测试的 PCIe X4和 U.2交叉验证时钟和日期眼图测试:

U.2时钟+ PCIe X4日期: RMS 抖动通过.2日期 + PCIe X4时钟: RMS 抖动 故障

4、调节露点、DE、EQ、眼图更改、RMS 抖动仍然失败

帮助了解 RMS 抖动故障和日期之间的关系、谢谢!

附件:

e2e.ti.com/.../3730.pac_2D00_2000mb_2D00_q370--U.2.pdf

e2e.ti.com/.../3173.SAK4-U.2-GEN3-lane0-data.pdf

e2e.ti.com/.../SAK4-v100_5F00_layout-guide_2D00_PCIE.xlsx

e2e.ti.com/.../PCIe-Compliance-Report-for-U.2--1.pdf

e2e.ti.com/.../PCIe-Compliance-Report-for-U.2--2.pdf

e2e.ti.com/.../U.2_2D00_2-GEN3-lane0-data.pdf

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转接驱动器可能有助于 ISI 或 DJ、但不能帮助 RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    RJ 有什么作用? 可以提供一些建议吗? 提前感谢您。

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ 是随机抖动,它来自您的系统,如电源噪声。 因此、您需要在每个电源上使用去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RJ RMS 故障通常与转接驱动器无关。  转接驱动器旨在减少或消除由于布线/电缆衰减而导致的 ISI 抖动。  它对总的 RJ RMS 数的影响很小。  我希望使用和不使用转接驱动器时的典型测量值具有类似的 RJ RMS 数字。

    转接驱动器将铁氧体磁珠连接到电源。  您可以尝试几种方法来查看转接驱动器电源上是否存在任何与噪声相关的噪声。

    1.在 FB 后添加一个10-22uF 电容器以改善局部去耦、然后重复 RJ 测试。

    2.短接 FB 并重复 RJ 测试

    这些调整中的任何一项是否会改变结果?  

    此致、

    Lee