This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 摄像头链接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS10CP154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869025/camera-link

主题中讨论的其他器件:DS10BR150DS10CP154A

您好!

我想将 DS10BR150用作摄像机链路(媒体)接口的 LVDS 中继器、速率为600Mbps。

部件间偏移最大为160ps。

您是否建议将其用于我们的应用?

您是否有性能更好的组件、可用作摄像头链路的 LVDS 中继器?

此致、
伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已指派工程师、但响应可能会因假期而延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该器件在600Mbps 时可以正常运行。  另一种选择是使用 DS10CP154A、该器件包含多个缓冲器、可减少仅通道间规格(最大值为125ps)的延迟变化。