This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:迟滞

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040, SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865587/ds91m040-hysteresis

器件型号:DS91M040
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD206B

大家好、

您能否告诉我 DS91M040是否在差分输入上内置了迟滞?
它看起来 DS91M040有两个阈值点、即 Vin+和 Vin-。 我能说它具有36mV 的典型内置迟滞。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MLVDS 输入上没有内置迟滞。

    对于1类和2类输入、典型的 VIT+和 VIT-阈值彼此相差不超过4或6mV。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我有点困惑、您能告诉我 滞后的定义吗?   

    SN65MLVD206B 具有迟滞、但我不太了解 SN65MLVD206B 和 DS91M040之间的差异。 功能看起来几乎相同。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65MLVD206B 1类接收器输入的迟滞为25mV。  这意味着正向和负向阈值有25mV 的差异。  DS91M040输入没有此电压差。

    电压阈值的这种变化可提高器件中的噪声裕度、并增加器件振荡或将输入噪声传输到输出信号的电阻。

    例如、当输入超过0.00V 阈值时、没有迟滞的器件会切换 LH 或 HL。  具有50mV 迟滞的器件可能会在输入为0.025V 时切换 LH、而在输入为-0.025V 时切换 HL。

    此致、

    Lee