This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:电源序列问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868848/tca9617a-power-sequence-question

器件型号:

VCCA 能否比 VCCB 更早供电?

2.如果 VCCB 和 EN 被加电、但 VCCA 未被加电、这个器件是否工作正常或者有潜在的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    感谢您的提问。 我们将于周一返回给您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    [引用用户="Anders Yang"]

    器件型号: TCA9617A

    VCCA 能否比 VCCB 更早供电?

    [Bobbi]电源要求的第10部分规定、这是不允许的。 该器件的 B 版本允许 A 侧大于 B 侧、而不会出现任何问题。

    2.如果 VCCB 和 EN 被加电、但 VCCA 未被加电、这个器件是否工作正常或者有潜在的风险?

    [BobbM] VccB 应该在 VccA 之前加电、因此在这种情况下应该没有问题。

    [/报价]

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    对于问题2、当 VCCB 和 EN 通电但 VCCA 未通电时、我想知道 VCCB 侧 SDAB/SCLB 是否通过 VCCA 侧 SDAA/SCLA 连接到 GND 或某些无法确定的状态? 因为 VCCA 未通电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudong、

    "对于问题2、当 VCCB 和 EN 受电但 VCCA 未受电时、我想知道 VCCB 侧 SDAB/SCLB 是否被 VCCA 侧 SDAA/SCLA 连接到 GND 或某些无法确定的状态? 因为 VCCA 未通电。"

    否、器件在 VccA 上电前保持"重新设置"模式、因此器件在该模式下将保持高阻抗。

    该器件的 A 版本唯一的问题是 A 侧在 B 侧之前看到电源。 如果 B 侧在 A 侧之前上电、器件将按预期工作(即使 A 侧没有电源)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    感谢您的反馈。

    还有一个问题、当 VCCB 和 EN 上电但 VCCA 未上电时  、SDAB/SCLB 和 SDAA/SCLA 都处于高阻抗状态、对吧?

    还是 SDAA/SCLA 处于高亮度状态?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rudong shi"]

    您好、Bobby

    感谢您的反馈。

    还有一个问题、当 VCCB 和 EN 上电但 VCCA 未上电时  、SDAB/SCLB 和 SDAA/SCLA 都处于高阻抗状态、对吧?

    [Bobb]正确、因为在这种情况下器件处于复位状态。

    还是 SDAA/SCLA 处于高亮度状态?

    [Bobby ] TCA9617A 处于复位状态、并在 VccB 和 enable 为 up 但 VccA 为 down 时禁用。

    谢谢。

    [/报价]